结果:找到"DS90UB934-Q1 解串器",相关内容1000条
- 将元器件置于底层显示该层为不可见状态
- 为什么我点击元器件将器件置于底层显示“该层为不可见状态”,然后一直放置失败
- 所属专栏: 技术交流 标签: 疑难解答 发帖人:异梦人367 发帖时间:2023-09-11 15:05:00
- arduino328p芯片开发板串口通讯数据解析
- 项目需求1、只需软件代码部分2、使用ATmega328P芯片硬串口1接USB转TTL软串口1接GPS模块
- 所属专栏: 项目外包 标签: 串口通讯 数据解析 arduino 发帖人:TH6309 发帖时间:2023-01-22 13:35:00
- 在画PCB版单面遇到的问题如帖子内
- 新建WinRAR压缩文件.rar问题如图请问这个问题如何解决,PCB图与原理图我已经打包好了,下载即可。和电路板的布局有需要调整的嘛?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 问题解答 发帖人:求助问题如贴里 发帖时间:2022-10-16 00:29:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- LOTO示波器软件功能---Lin总线解码操作演示
- Lin线主要应用在汽车的传感器上。可以用一个OSC980来演示这个汽修款的专业的示波器,但我们其他型号的示波器也会加上这个解码功能。Lin线模块是通过接到电脑的USB上发送数据,他引出两根线,一个是地线,一个是信号线。我们在LOTO示波器上解码,用一个探头接到A通道上,这个通道探头要接到信号线上。要注意的是,这个探头要达到×10档,因为Lin线默认的是12伏的电压逻辑。示波器界面是白色底的,但是我们其他信号可能是深色底的。在这把解码打开,在下拉里选中Lin就可以了打开这个解码,就会有一个Lin解码的标志,我们用这个模块的上位机软件,设置一下帧ID,假设为06,数据假设为18,23两个数字,那...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 Lin总线解码 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:31:00
- 串行SRAM和FRAM之间的相似之处
- 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇文章宇芯电子详细介绍了SRAM和FRAM的共同属性,这为设计中替换串行SRAM提供了主要动力。SRAM和FRAM之间的相似之处SRAM和FRAM在许多设计中表现出许多相似的特性。串行SRAM和FRAM具有相似的存储密度,可以支持完全随机的读写访问,并且可以获得所有结果而没有额外的延迟。鉴于这两部分都具有使用SPI接口的实现,很明显,可以认为这些部分可以在大多数设计中互换使用。以下各节描述了这些技术的共同属性。记忆容量当今市场上可用的串行SRAM支持从64Kbit到1Mbit的容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串行SRAM,FRAM,存储器,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:06:00
- 串联电抗器的多见缺点解析
- 在高压电力电容器或电容器组回路中,咱们都会串联一个串联电抗器用来按捺高次谐波,另一方面,也可削减网络电压波形的畸变的发作,使得电容器在分相切投时不简略涌流。因而为了确保高压电力电容器超卓作业,咱们都会很注重对串联电抗器的保护,可是要想保护好串联电抗器,有必要对串联电抗器的多见缺点做一个充沛的阐明晰解。 1、串联电抗器的引线接头疑问。电网作业进程中,很简略发作串联电抗器的引线接头焚毁的景象,常常是外绝缘月铜排联接处的焚毁对比显着。 2、运用分接电抗器,串联电抗器呈现焚毁景象。有时会在绕组上多弄一个以上的分接头,这就使得电抗器成了两台或两台以上的容量各异的电抗器在运用,这么串联电抗器很简...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串联电抗器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-08 14:48:00
- Everspin串口串行mram演示软件分析
- Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。生产基于180nm,130nm和90nm工艺技术节点的MRAM产品。下面要介绍关于everspin公司MRAM演示软件分析everspin公司MRAM演示软件分析MRAM低级驱动程序通过操作系统和调度程序集成到动力总成应用程序中。读写周期由系统时钟(300MHz)测量。图1&2显示了针对动力总成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,串口串行mram,串行mram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-19 17:03:00
- DS90UB934-Q125MHz至100MHz10/12位FPD-LinkIII串行器和解串器
- 描述DS90UB934-Q1FPD-LinkIII解串器与DS90UB913A/933-Q1串行器配合使用,通过超高速正向通道和嵌入式双向控制通道来支持视频传输需求.DS90UB934-Q1将FPD-LinkIII流转换到并行CMOS输出接口,该接口旨在以1MP/60fps和2MP/30fps的分辨率支持高达12位的100MHz汽车图像传感器。</p>DS90UB933/934芯片组完全符合AEC-Q100标准,旨在通过50Ω单端同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆组件接收数据.DS90UB934-Q1采用先进的自适应均衡器,因此无需额外的编程即可支持各种电缆长度和类型。D...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DS90UB934-Q1 解串器 发帖人:NEXTCHIP 发帖时间:2019-01-16 17:30:00
返回